请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5728 工具与软件:
我们在用AM5728的I2S时候、遇到了问题。下面是我们的block、CPU和codec都是slave、也就是工作在sync模式。我们发现一个情况、就是R1在小电阻比如33欧姆的时候、这个架构是不能work的、但是把R1改成300欧姆后、这个就可以正常工作了。μ A
请问这个是什么原因、这里是否存在其他问题?μ A
目前我们在调试这个I2S的过程中需要调整时钟和数据上的电阻和电容值、但是发现他们会影响I2S通信、项目目前卡在这里、麻烦能尽快帮忙看看。μ A
非常感谢~μ A