请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 工具与软件:
您好!
在 Windows 11上、USB 与设备的连接不稳定、导致 dfu-util 失败。 它就像每个约 60秒、设备管理器将刷新、设备将被重新查找。
安装 usbpid、以便使 wsl2中的 USB DFU 可用。 它会正常工作、直到器件重新连接。 附件就会丢失。
我尝试在 Windows 中禁用所有 USB 电源控制、但没有解决。
如何解决此问题? 谢谢!
Lars