This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:Windows 11:AM62x DFU"USB 设备每60秒重新连接一次

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436610/am623-windows-11-the-am62x-dfu-usb-device-reconnects-every-60-sec

器件型号:AM623

工具与软件:

您好!

在 Windows 11上、USB 与设备的连接不稳定、导致 dfu-util 失败。 它就像每个约 60秒、设备管理器将刷新、设备将被重新查找。

安装 usbpid、以便使 wsl2中的 USB DFU 可用。 它会正常工作、直到器件重新连接。 附件就会丢失。

我尝试在 Windows 中禁用所有 USB 电源控制、但没有解决。

如何解决此问题? 谢谢!

Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

    在 DFU 引导模式下的 ROM 有一个计时器、如果在计时器到期之前未传输次级引导加载程序、则该计时器将在大约60秒后到期。

    无法控制禁用或延长计时器超时阈值。 次级引导加载程序应在60秒内传输、以避免 DFU 器件在 USB 主机上断开/重新连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    但在 Linux 上不会出现此类问题-它看起来始终如一、并且 USB 连接不会每60秒中断一次?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lars:

    在 Linux PC dmesg 日志中、您应该会看到 DFU 设备在大约每60秒内反复被重新枚举。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    正确-我们将找到一种方法在窗口上处理它。 谢谢

    此致、Lars