工具与软件:
您好!
我需要测量 MCU 计时器引脚的 PWM 输入信号。 我发现 MCU+SDK 10.0.6版本中没有驱动程序支持。 是否有任何其他文档需要参考以使用此功能? 为什么在 MCU+SDK 中未提供计时器驱动器。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我需要测量 MCU 计时器引脚的 PWM 输入信号。 我发现 MCU+SDK 10.0.6版本中没有驱动程序支持。 是否有任何其他文档需要参考以使用此功能? 为什么在 MCU+SDK 中未提供计时器驱动器。
您好、Shibi、
如果这有帮助、请告诉我。
此致、
Vaibhav
您好、Shibi、
很抱歉回复延迟。 我整周都在训练。
您的查询中有一个 ECAP 示例、用于测量频率和占空比等 PWM 参数。
C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14\examples\drivers\ecap。
但该示例在 A53内核上提供、但不适用于 M4F 内核和 R5F 内核。
根据 TRM、我们不能将 ECAP 中断路由到 R5F 和 M4F 内核。
我们无法在 M4F 内核上使用 ECAP 模块、
M4F 内核上提供了一个计时器模块。 可以支持此计时器来测量 PWM 参数和驱动 PWM 信号。
您可以使用计时器模块捕获 PWM 信号。
请查看上面的常见问题解答和下面的 TRM 章节、对捕获模式进行更改。
此致、
Anil。