This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:MCU+SDK 中的输入捕捉支持

Guru**** 1860360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1427425/am620-q1-input-capture-support-in-mcu-sdk

器件型号:AM620-Q1

工具与软件:

您好!

      我需要测量 MCU 计时器引脚的 PWM 输入信号。 我发现 MCU+SDK 10.0.6版本中没有驱动程序支持。 是否有任何其他文档需要参考以使用此功能? 为什么在 MCU+SDK 中未提供计时器驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibi、

    请参阅本常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1377521/faq-processor-sdk-am64x-how-to-create-a-pwm-using-a-timer?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=pwm%20timer%20paula#

    如果这有帮助、请告诉我。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

        我认为这与我所需要的相反。 我需要测量频率/脉宽/占空比等 PWM 输入参数、而不是生成。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibi、

    我将把您的查询转给另一位有关 PWM 的专家。 他目前休假到本周星期二。 请期待专家在本周结束前回复。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaibhav:

          有任何关于此主题的更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibi、

    很抱歉回复延迟。 我整周都在训练。

    您的查询中有一个 ECAP 示例、用于测量频率和占空比等 PWM 参数。

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am62x_10_00_00_14\examples\drivers\ecap。

    但该示例在 A53内核上提供、但不适用于 M4F 内核和 R5F 内核。

    根据 TRM、我们不能将 ECAP 中断路由到 R5F 和 M4F 内核。

    我们无法在 M4F 内核上使用 ECAP 模块、

    M4F 内核上提供了一个计时器模块。 可以支持此计时器来测量 PWM 参数和驱动 PWM 信号。

    您可以使用计时器模块捕获 PWM 信号。

    请查看上面的常见问题解答和下面的 TRM 章节、对捕获模式进行更改。

    此致、

    Anil。