This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:如何确定 DCC 时钟源频率?

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434108/tmds64evm-how-to-determine-dcc-clock-source-frequency

器件型号:TMDS64EVM
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

你(们)好

在在 AM6642的 R5内核上运行的应用中、我们要使用 DCC 外设来监控一些系统时钟。 首先、我想检查特定 DCC 时钟源的确切频率是多少-为此目的、我使用了 k3conf 工具。 我不清楚 k3conf 输出与 用户指南中写入的内容之间的比较情况

 首先我要检查可用于 DCC0实例的时钟源

2. 在表12-4790的用户指南中、我看到 DCC0的时钟源0是 MAIN_PLL0_HSDIV1_CLKOUT、因此我想验证 上面显示的时钟源0频率是否与 MAIN_PLL0_HSDIV1_CLKOUT 的频率相匹配

3.从1)我看到时钟源0的频率应该为  200000000 Hz、因此我通过短语 HSDIV1来执行 grep 操作。 结果表明、HSDIV1的频率与 DEV_DCC0_DCC_CLKSRC0_CLK 不匹配



所以是电路板上配置有误、还是我从 k3conf 工具和用户指南中的信息解码有误?

BR

雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够 使用 SysConfig 工具内的时钟树工具确定时钟源的频率。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个答案对我来说并不满足。 我宁愿理解表12-4790中列出的名称与 k3conf 工具中列出的名称如何匹配。 我注意到 DCCCLKSRC0/1列给出了一些提示。 符号链接 0 _clk 编号 1. 分配。 此时钟源为80 MHz。 我通过 HSDIV1短语( k3conf 转储时钟| grep HSDIV1) 并找到与该时钟源匹配的时钟: DEV_BOARD0_OBSCLK0_IN_PARTNER_HSDIV1_16FFT_MAIN_14_HSDIVOUT0_CLK (80 MHz)。 根据此逻辑 MAIN_PLL0_HSDIV2_CLKOUT 之后、应与 k3conf 工具的 DCC0_CLKSRC2匹配(13333333Hz)、但通过 HSDIV2短语进行 grep 不会显示任何结果。 那么、我的问题是、表12-4790 (时钟源)最后一列中的神秘名称与 k3conf 中列出的名称是否匹配?

    BR

    雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不熟悉一个叫做 K3conf 的工具。 我假设这是一个软件工具。 我需要将该线程分配给软件团队中的某个人。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jakub、

    我比较想了解表12-4790中列出的名称与 k3conf 工具中列出的名称如何匹配。 [报价]

    请参阅  dcc0器件的时钟 以查看 DDC 模块使用的时钟的名称。

    [报价 userid="530134" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1434108/tmds64evm-how-to-determine-dcc-clock-source-frequency/5499827 #5499827"]遵循此逻辑 MAIN_PLL0_HSDIV2_CLKOUT 应与 k3conf 工具(13333333 Hz)的 DCC0_CLKSRC2匹配、但 grep via HSDIV2短语不会显示任何结果。

    从时钟树工具中、我可以看到 DCC0_CLKSRC2_CLK 来自 PLL0_HSDIV3_CLKOUT、它生成时钟的133.3 MHz 而非 PLL0_HSDIV2_CLKOUT。

    请参阅时钟树工具以查看每个模块的时钟源。

    请参阅下图。

    希望上述内容得到澄清。

    此致、

    Tushar