请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具与软件:
您好!
是否可以推荐适用于 AM3352BZCZA80的 MCP?
客户目前正在使用 AM3352BZCZA80+DDR3 (4Gbit、64Mx8bitsx8bank)* 2ea + NAND 闪存(4Gbit (512MB)、8bit)* 1ea。
为了减小电路板尺寸、他们希望使用 MCP。
请推荐 AM3352的配套 MCP。
谢谢。