This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:建议的 MCP 列表

Guru**** 1860020 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436270/am3352-recommended-mcp-list

器件型号:AM3352

工具与软件:

您好!

是否可以推荐适用于 AM3352BZCZA80的 MCP?

客户目前正在使用 AM3352BZCZA80+DDR3 (4Gbit、64Mx8bitsx8bank)* 2ea + NAND 闪存(4Gbit (512MB)、8bit)* 1ea。

为了减小电路板尺寸、他们希望使用 MCP。

请推荐 AM3352的配套 MCP。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、大卫·帕克、

    感谢您的提问。

    我不知道是否有接入 AM335x 的 MCP 已通过测试。

    我来向团队核实一下。

    此致、

    Sreenivasa