This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我使用 SK-TDA4VM、能够在 SK 板上成功安装 SDKv10.0 Linux 映像。
我正在尝试在 SK-board 上运行 edgeai-tiovx-apps 基于 Linux 的演示。 在 Linux_display 上设置输出鼠标时、显示器上不会显示任何内容(通过 DP 连接)。
您能告诉我可能的原因是什么吗?
因为对于 edgeai-gst-apps 演示、输出监控器似乎可以正常工作。
谢谢!
Ahmed
您好、Ahmed:
您是否在 U-Boot 环境中启用视觉应用叠加功能? 您能否共享日志?
谢谢!
Fabiana
您好、Ahmed:
您能否按此处所述共享运行 TIOVX 示例应用程序时看到的日志? https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-sk-tda4vm/10_00_00/exports/edgeai-docs/common/sample_apps.html#edgeai-tiovx-apps
我刚刚在使用最新边缘 AI 映像的 SK-TDA4VM 上启动时运行了以下命令、没有出现问题: https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-SK TDA4VM/TDA4VM/10.00.00.08
root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# cd ../edgeai-tiovx-apps/ root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-tiovx-apps# ./bin/Release/edgeai-tiovx-apps-main ./configs/linux/object_detection.yaml
谢谢!
Fabiana
尊敬的 Fabiana:
我认为有一个错误的沟通。
演示工作正常。 问题是、当我针对 edgeai-tiovx-apps 将输出设置为"linux_display"时、 我无法将通过 DP 端口连接的显示器上的输出可视化。
但是、当我将输出设置为"h264_encode"时、 推理视频 会按预期保存在输出目录中。 因此、此处的问题不是与运行 TIOVX 示例应用程序有关、而是与"linux_display"有关。
谢谢!
Ahmed
这里是当我将输出设置为 linux_display 时的输出日志、
root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-tiovx-apps# ./bin/Release/edgeai-tiovx-apps-main ./configs/linux/image_classification.yaml APP: Init ... !!! MEM: Init ... !!! MEM: Initialized DMA HEAP (fd=5) !!! MEM: Init ... Done !!! IPC: Init ... !!! IPC: Init ... Done !!! REMOTE_SERVICE: Init ... !!! REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!! 88.815873 s: GTC Frequency = 200 MHz APP: Init ... Done !!! 88.815964 s: VX_ZONE_INIT:Enabled 88.815971 s: VX_ZONE_ERROR:Enabled 88.815977 s: VX_ZONE_WARNING:Enabled 88.816584 s: VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU-0 88.816688 s: VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU-1 88.816774 s: VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU-2 88.816863 s: VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU-3 88.816872 s: VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:136] Initialization Done !!! 88.820986 s: VX_ZONE_INIT:[tivxHostInitLocal:101] Initialization Done for HOST !!!
谢谢!
Ahmed
您好、Ahmed:
在通过 DP 进行连接时、这似乎是个问题、我在终端上也看到了这一点。 我将此问题作为内部错误提交。 同时、我建议使用 HDMI 连接。
在通过 DP 连接电路板的情况下进行引导时、是否看到边缘 AI 库? 我觉得奇怪的是、无论我运行什么、都能在 DP 显示屏上看到任何内容、但你能够看到 edgeai-gst-apps 输出、而不能看到 edgeai-tiovx-apps。
谢谢!
Fabiana
尊敬的 Fabiana:
感谢您的推荐。
[报价 userid="525970" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1404642/processor-sdk-j721e-edgeai-tiovx-apps-linux_display-not-working-from-demo-apps/5386107 #5386107"]在通过 DP 连接电路板的情况下启动时、您是否看到边缘 AI 库?[/QUOT]我 可以观看 Edgeai 库并 使用 DP 和 HDMI 运行 edgeai-gst-apps 示例演示。
[报价 userid="525970" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1404642/processor-sdk-j721e-edgeai-tiovx-apps-linux_display-not-working-from-demo-apps/5386107 #5386107"]我觉得奇怪的是、无论我运行的是什么、我在 DP 显示屏上看不到任何内容、您都能看到 edgeai-gst-apps 输出、而不能看到 edgeai-tiovx-apps。您使用的是 SDK 10.0还是9.2? BTW、我使用的是 SDK 9.2版本。
谢谢!
Ahmed
您好、Ahmed:
这是使用10.0 SDK 版本测试的。 虽然、我刚刚刷写了9.2、现在观察到了相同的问题。 我在启动时看到了边缘 AI 库、并且能够顺利运行 edgeai-gst-apps、但在运行 edgeai-tiovx-apps 时未看到输出。 执行以下命令后、屏幕会瞬间闪烁为黑色、我所看到的就是 Edge AI 库页面。 使用 ctrl-c 退出应用程序后、我看到以下错误出现、且显示器每1-2分钟继续闪烁一次。
root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# cd ../edgeai-tiovx-apps/ root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-tiovx-apps# ./bin/Release/edgeai-tiovx-apps-main ./co nfigs/linux/image_classification.yaml APP: Init ... !!! MEM: Init ... !!! MEM: Initialized DMA HEAP (fd=5) !!! MEM: Init ... Done !!! IPC: Init ... !!! IPC: Init ... Done !!! REMOTE_SERVICE: Init ... !!! REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!! 469.056897 s: GTC Frequency = 200 MHz APP: Init ... Done !!! 469.060172 s: VX_ZONE_INIT:Enabled 469.060217 s: VX_ZONE_ERROR:Enabled 469.060225 s: VX_ZONE_WARNING:Enabled 469.062966 s: VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU -0 469.063079 s: VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU -1 469.063174 s: VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU -2 469.063257 s: VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU -3 469.063266 s: VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:136] Initialization Done !!! 469.067956 s: VX_ZONE_INIT:[tivxHostInitLocal:101] Initialization Done for H OST !!! ^C 480.843446 s: VX_ZONE_WARNING:[ownDecrementReference:489] #### EXTERNAL RE F COUNT IS ALREADY ZERO!!! 0xffffba833530 type:00000815 ##### 480.843498 s: VX_ZONE_WARNING:[ownDecrementReference:489] #### EXTERNAL REF COUNT IS ALREADY ZERO!!! 0xffffba833980 type:00000815 ##### 480.843508 s: VX_ZONE_WARNING:[ownDecrementReference:489] #### EXTERNAL REF COUNT IS ALREADY ZERO!!! 0xffffba833980 type:00000815 ##### 480.843708 s: VX_ZONE_WARNING:[ownDecrementReference:489] #### EXTERNAL REF COUNT IS ALREADY ZERO!!! 0xffffba73f320 type:0000080f ##### 480.847931 s: VX_ZONE_WARNING:[ownDecrementReference:489] #### EXTERNAL REF COUNT IS ALREADY ZERO!!! 0xffffba73e538 type:0000080f ##### 480.850607 s: VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1325] Found a reference 0xff ffba73dce0 of type 0000080f at external count 1, internal count 0, releasing it 480.850621 s: VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1327] Releasing reference (n ame=image_88) now as a part of garbage collection 480.851140 s: VX_ZONE_INIT:[tivxHostDeInitLocal:115] De-Initialization Done for HOST !!! 480.855562 s: VX_ZONE_INIT:[tivxDeInitLocal:204] De-Initialization Done !!! APP: Deinit ... !!! REMOTE_SERVICE: Deinit ... !!! REMOTE_SERVICE: Deinit ... Done !!! IPC: Deinit ... !!! IPC: DeInit ... Done !!! MEM: Deinit ... !!! DDR_SHARED_MEM: Alloc's: 40 alloc's of 37338632 bytes DDR_SHARED_MEM: Free's : 40 free's of 37338632 bytes DDR_SHARED_MEM: Open's : 0 allocs of 0 bytes MEM: Deinit ... Done !!! APP: Deinit ... Done !!! root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-tiovx-apps#
感谢您提醒我们注意这一点。 我会将这些信息传达给我们的开发团队。 解决这个问题后、我建议连接到 HDMI 显示屏。
谢谢!
Fabiana
尊敬的 Fabiana:
即使我使用 HDMI 显示器进行连接、也无法运行 edgeai-tiovx-apps 的示例演示。 只有 edgeai-gst-apps 示例演示适用于 HDMI 和 DP。
我期待 TI 的开发团队能够解决这个问题。
感谢您的支持!
Ahmed
您好、Ahmed:
由于节假日、请预计响应时间会延迟。 感谢您的理解。
- Fabiana
您好、Ahmed:
感谢您进一步澄清。 当我看到该主题有任何重要更新时、我将更新该主题。
谢谢!
Fabiana
尊敬的 Fabiana Jaimes:
我将接替艾哈迈德、我们在同一个团队工作、如果可能、请让我了解这个问题的现状。
谢谢
尊敬的 Usman:
我已经就此问题与开发团队联系、并等待他们的响应。
感谢您的耐心。
- Fabiana
大家好、Ahmed、Usman、
如果通过 DP 连接到显示器、请对配置文件进行以下更改。
output0: sink: LINUX_DISPLAY width: 1920 height: 1080 connector: 40 crtc: 38
对于延迟响应、我们深表歉意。 这在我们的文档中是一个错误、将添加到 SDK 文档的下一个修订版中。
谢谢!
Fabiana
尊敬的 Fabiana Jaimes
非常感谢您回复我、我尝试使用 SDK 10、它适用于 GST 和 tiovx 应用、甚至没有任何论据
crtc: 38
尊敬的 Usman:
我很高兴听到您的问题已得到解决。 如果您将来在 DP 连接方面遇到任何问题、请参阅我的解决方案。
谢谢!
Fabiana