This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:[edgeai-tiovx-apps] linux_display 在演示应用中无法正常工作

Guru**** 1831790 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-TDA4VM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1404642/processor-sdk-j721e-edgeai-tiovx-apps-linux_display-not-working-from-demo-apps

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E
主题中讨论的其他器件:SK-TDA4VM

工具与软件:

您好!

我使用 SK-TDA4VM、能够在 SK 板上成功安装 SDKv10.0 Linux 映像。

我正在尝试在 SK-board 上运行 edgeai-tiovx-apps 基于 Linux 的演示。  在 Linux_display 上设置输出鼠标时、显示器上不会显示任何内容(通过 DP 连接)。

您能告诉我可能的原因是什么吗?

因为对于 edgeai-gst-apps 演示、输出监控器似乎可以正常工作。

谢谢!

Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    您是否在 U-Boot 环境中启用视觉应用叠加功能? 您能否共享日志?

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    您能否按此处所述共享运行 TIOVX 示例应用程序时看到的日志? https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-sk-tda4vm/10_00_00/exports/edgeai-docs/common/sample_apps.html#edgeai-tiovx-apps

    我刚刚在使用最新边缘 AI 映像的 SK-TDA4VM 上启动时运行了以下命令、没有出现问题: https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-SK TDA4VM/TDA4VM/10.00.00.08

    root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# cd ../edgeai-tiovx-apps/
    root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-tiovx-apps# ./bin/Release/edgeai-tiovx-apps-main ./configs/linux/object_detection.yaml

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana:

    我认为有一个错误的沟通。  

    演示工作正常。 问题是、当我针对 edgeai-tiovx-apps 将输出设置为"linux_display"时、 我无法将通过 DP 端口连接的显示器上的输出可视化。

    但是、当我将输出设置为"h264_encode"时、 推理视频 会按预期保存在输出目录中。 因此、此处的问题不是与运行 TIOVX 示例应用程序有关、而是与"linux_display"有关。

    谢谢!

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是当我将输出设置为 linux_display 时的输出日志、

    root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-tiovx-apps# ./bin/Release/edgeai-tiovx-apps-main ./configs/linux/image_classification.yaml 
    APP: Init ... !!!
    MEM: Init ... !!!
    MEM: Initialized DMA HEAP (fd=5) !!!
    MEM: Init ... Done !!!
    IPC: Init ... !!!
    IPC: Init ... Done !!!
    REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
    REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
        88.815873 s: GTC Frequency = 200 MHz
    APP: Init ... Done !!!
        88.815964 s:  VX_ZONE_INIT:Enabled
        88.815971 s:  VX_ZONE_ERROR:Enabled
        88.815977 s:  VX_ZONE_WARNING:Enabled
        88.816584 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU-0 
        88.816688 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU-1 
        88.816774 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU-2 
        88.816863 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU-3 
        88.816872 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:136] Initialization Done !!!
        88.820986 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxHostInitLocal:101] Initialization Done for HOST !!!
    
    
    

    谢谢!

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    在通过 DP 进行连接时、这似乎是个问题、我在终端上也看到了这一点。 我将此问题作为内部错误提交。 同时、我建议使用 HDMI 连接。

    在通过 DP 连接电路板的情况下进行引导时、是否看到边缘 AI 库? 我觉得奇怪的是、无论我运行什么、都能在 DP 显示屏上看到任何内容、但你能够看到 edgeai-gst-apps 输出、而不能看到 edgeai-tiovx-apps。

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana:

    感谢您的推荐。

    [报价 userid="525970" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1404642/processor-sdk-j721e-edgeai-tiovx-apps-linux_display-not-working-from-demo-apps/5386107 #5386107"]在通过 DP 连接电路板的情况下启动时、您是否看到边缘 AI 库?[/QUOT]

    我 可以观看 Edgeai 库并 使用 DP 和 HDMI 运行 edgeai-gst-apps 示例演示。

    [报价 userid="525970" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1404642/processor-sdk-j721e-edgeai-tiovx-apps-linux_display-not-working-from-demo-apps/5386107 #5386107"]我觉得奇怪的是、无论我运行的是什么、我在 DP 显示屏上看不到任何内容、您都能看到 edgeai-gst-apps 输出、而不能看到 edgeai-tiovx-apps。

    您使用的是 SDK 10.0还是9.2? BTW、我使用的是 SDK 9.2版本。

    谢谢!

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    这是使用10.0 SDK 版本测试的。 虽然、我刚刚刷写了9.2、现在观察到了相同的问题。 我在启动时看到了边缘 AI 库、并且能够顺利运行 edgeai-gst-apps、但在运行 edgeai-tiovx-apps 时未看到输出。 执行以下命令后、屏幕会瞬间闪烁为黑色、我所看到的就是 Edge AI 库页面。 使用 ctrl-c 退出应用程序后、我看到以下错误出现、且显示器每1-2分钟继续闪烁一次。

    root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-gst-apps# cd ../edgeai-tiovx-apps/
    root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-tiovx-apps# ./bin/Release/edgeai-tiovx-apps-main ./co  nfigs/linux/image_classification.yaml
    APP: Init ... !!!
    MEM: Init ... !!!
    MEM: Initialized DMA HEAP (fd=5) !!!
    MEM: Init ... Done !!!
    IPC: Init ... !!!
    IPC: Init ... Done !!!
    REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
    REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
       469.056897 s: GTC Frequency = 200 MHz
    APP: Init ... Done !!!
       469.060172 s:  VX_ZONE_INIT:Enabled
       469.060217 s:  VX_ZONE_ERROR:Enabled
       469.060225 s:  VX_ZONE_WARNING:Enabled
       469.062966 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU  -0
       469.063079 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU  -1
       469.063174 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU  -2
       469.063257 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:116] Added target MPU  -3
       469.063266 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:136] Initialization Done !!!
       469.067956 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxHostInitLocal:101] Initialization Done for H  OST !!!
    ^C   480.843446 s:  VX_ZONE_WARNING:[ownDecrementReference:489] #### EXTERNAL RE  F COUNT IS ALREADY ZERO!!! 0xffffba833530 type:00000815 #####
       480.843498 s:  VX_ZONE_WARNING:[ownDecrementReference:489] #### EXTERNAL REF   COUNT IS ALREADY ZERO!!! 0xffffba833980 type:00000815 #####
       480.843508 s:  VX_ZONE_WARNING:[ownDecrementReference:489] #### EXTERNAL REF   COUNT IS ALREADY ZERO!!! 0xffffba833980 type:00000815 #####
       480.843708 s:  VX_ZONE_WARNING:[ownDecrementReference:489] #### EXTERNAL REF   COUNT IS ALREADY ZERO!!! 0xffffba73f320 type:0000080f #####
       480.847931 s:  VX_ZONE_WARNING:[ownDecrementReference:489] #### EXTERNAL REF   COUNT IS ALREADY ZERO!!! 0xffffba73e538 type:0000080f #####
       480.850607 s:  VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1325] Found a reference 0xff  ffba73dce0 of type 0000080f at external count 1, internal count 0, releasing it
       480.850621 s:  VX_ZONE_WARNING:[vxReleaseContext:1327] Releasing reference (n  ame=image_88) now as a part of garbage collection
       480.851140 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxHostDeInitLocal:115] De-Initialization Done   for HOST !!!
       480.855562 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxDeInitLocal:204] De-Initialization Done !!!
    APP: Deinit ... !!!
    REMOTE_SERVICE: Deinit ... !!!
    REMOTE_SERVICE: Deinit ... Done !!!
    IPC: Deinit ... !!!
    IPC: DeInit ... Done !!!
    MEM: Deinit ... !!!
    DDR_SHARED_MEM: Alloc's: 40 alloc's of 37338632 bytes
    DDR_SHARED_MEM: Free's : 40 free's  of 37338632 bytes
    DDR_SHARED_MEM: Open's : 0 allocs  of 0 bytes
    MEM: Deinit ... Done !!!
    APP: Deinit ... Done !!!
    root@tda4vm-sk:/opt/edgeai-tiovx-apps#

    感谢您提醒我们注意这一点。 我会将这些信息传达给我们的开发团队。 解决这个问题后、我建议连接到 HDMI 显示屏。

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiana:

    即使我使用 HDMI 显示器进行连接、也无法运行 edgeai-tiovx-apps 的示例演示。  只有 edgeai-gst-apps 示例演示适用于 HDMI 和 DP。

    我期待 TI 的开发团队能够解决这个问题。

    感谢您的支持!

    Ahmed

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    由于节假日、请预计响应时间会延迟。 感谢您的理解。

    - Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed:

    感谢您进一步澄清。 当我看到该主题有任何重要更新时、我将更新该主题。

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 :  
    我将接替艾哈迈德、我们在同一个团队工作、如果可能、请让我了解这个问题的现状。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usman:

    我已经就此问题与开发团队联系、并等待他们的响应。

    感谢您的耐心。

    - Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ahmed、Usman、

    如果通过 DP 连接到显示器、请对配置文件进行以下更改。

    output0:
            sink: LINUX_DISPLAY
            width: 1920
            height: 1080
            connector: 40
            crtc: 38 

    对于延迟响应、我们深表歉意。 这在我们的文档中是一个错误、将添加到 SDK 文档的下一个修订版中。

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  
    非常感谢您回复我、我尝试使用 SDK 10、它适用于 GST 和 tiovx 应用、甚至没有任何论据

    crtc: 38
    .
    再次感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usman:

    我很高兴听到您的问题已得到解决。 如果您将来在 DP 连接方面遇到任何问题、请参阅我的解决方案。

    谢谢!

    Fabiana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、太好了