请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM62A7 工具与软件:
你好
我们希望确保我们了解、在 AM62Ax 数据表中、它说您可以在主域 UART 上实现高达12Mbps 的速率。
那么、在 MCU R5上运行 UART0-UART6时、我们可以在这种情况下使用高波特率、例如6Mbps 吗?
谢谢你
居伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好
我们希望确保我们了解、在 AM62Ax 数据表中、它说您可以在主域 UART 上实现高达12Mbps 的速率。
那么、在 MCU R5上运行 UART0-UART6时、我们可以在这种情况下使用高波特率、例如6Mbps 吗?
谢谢你
居伊