This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:支持高 UART 波特率

Guru**** 1864050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1436065/am62a7-support-for-high-uart-baud-rates

器件型号:AM62A7

工具与软件:

你好  

我们希望确保我们了解、在 AM62Ax 数据表中、它说您可以在主域 UART 上实现高达12Mbps 的速率。  

那么、在 MCU R5上运行 UART0-UART6时、我们可以在这种情况下使用高波特率、例如6Mbps 吗?

谢谢你

居伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Guy、  

    DM R5和 MCU R5的最大波特率为3.7Mbps。   

    我已将您的问题发送给我们的专家。  

    此致、

    Suren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRM 显示最高波特率为3.6Mbps。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、数据表主域 UART 的运行速率据说可高达12Mbps。 显然、其中一个 TRM 和 DS 是错的。  

    其次、主域 UART 可以从 MCU R5操作。  

    您可以重新检查并细化您的答案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起混淆。。。

    数据表中提到的12Mbps 波特仅基于电气角度的 UART 信号、这并不意味着 AM62Ax 上的 UART 功能已在12Mbps 波特下进行验证。

    如 TRM 集成部分中所述、AM62Ax 器件上不支持和验证高于3.68Mbps 的波特。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了

    非常感谢

    居伊