This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM69A:使用 SK -AM69A (使用4个 IMX219)的四通道摄像头应用、以及适用于 TI 开发板的 Arducam V3Link 摄像头套件。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1435718/processor-sdk-am69a-quad-channel-camera-application-using-sk--am69a-using-4-number-of-imx219-with-arducam-v3link-camera-kit-for-ti-development-boards

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM69A
主题中讨论的其他器件:SK-AM69TDA4VH

工具与软件:

 E2E Thread :PROCESSOR-SDK-AM69A:PROCESSOR-SDK-AM69A - API 解决方案论坛- API 解决方案- TI E2E 支持论坛

SK-AM69、摄像头 和显示器由 Linux 控制、而该应用程序要求由 R5F 控制。 您需要在 SK 的 DTB 文件中对其进行更改、以允许通过 R5F 控制摄像头和显示、或者创建新应用以将 Linux 摄像头与 GPU 配合使用。  BTW、您打算使用哪个摄像头? 此示例仅支持 IMX390摄像头。  

必备选项

我是否可以在 DTB 文件中进行 R5F 配置? 我将4个 IMX219与 Arducam V3Link 摄像头套件配合用于 TI 开发板。  

链接: 适用于 TI 开发板的 Arducam V3Link 摄像头套件- Arducam

与 TI 链接相似: 用于环视和 CMS 摄像头系统的四通道摄像头应用程序(修订版 A)

  

提前感谢