主题中讨论的其他器件:SK-AM69、 TDA4VH
工具与软件:
E2E Thread :PROCESSOR-SDK-AM69A:PROCESSOR-SDK-AM69A - API 解决方案论坛- API 解决方案- TI E2E 支持论坛
SK-AM69、摄像头 和显示器由 Linux 控制、而该应用程序要求由 R5F 控制。 您需要在 SK 的 DTB 文件中对其进行更改、以允许通过 R5F 控制摄像头和显示、或者创建新应用以将 Linux 摄像头与 GPU 配合使用。 BTW、您打算使用哪个摄像头? 此示例仅支持 IMX390摄像头。
必备选项
我是否可以在 DTB 文件中进行 R5F 配置? 我将4个 IMX219与 Arducam V3Link 摄像头套件配合用于 TI 开发板。
链接: 适用于 TI 开发板的 Arducam V3Link 摄像头套件- Arducam
与 TI 链接相似: 用于环视和 CMS 摄像头系统的四通道摄像头应用程序(修订版 A)
提前感谢