请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
您好!
我们需要在100ms 内启动并发送 CAN 消息。 现在、我们使用 SBL 模式并运行到 MCU1_0的 main、
大约需要93ms。 我们的 MCU1_0应用初始化需要超过40ms 的时间来发送 CAN 消息、
因此之前的启动时间是不够的。

如何优化启动时间并将其缩短至60ms?
谢谢
Dong Zhang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们需要在100ms 内启动并发送 CAN 消息。 现在、我们使用 SBL 模式并运行到 MCU1_0的 main、
大约需要93ms。 我们的 MCU1_0应用初始化需要超过40ms 的时间来发送 CAN 消息、
因此之前的启动时间是不够的。

如何优化启动时间并将其缩短至60ms?
谢谢
Dong Zhang
您好!
似乎您正在使用 SBL、配置 DDR 需要时间。 相反、您可以使用 PDK 中存在的引导应用、它可以提供接近50ms 的早期 CAN 响应。
此致
Tarun Mukesh