This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM RTOS 0806:Fastboot SBL

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438447/tda4vm-tda4vm-rtos-0806-fastboot-sbl

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好!  

   我们需要在100ms 内启动并发送 CAN 消息。  现在、我们使用 SBL 模式并运行到 MCU1_0的 main、

大约需要93ms。 我们的 MCU1_0应用初始化需要超过40ms 的时间来发送 CAN 消息、

因此之前的启动时间是不够的。

如何优化启动时间并将其缩短至60ms?

谢谢

Dong Zhang