This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:1Gb DDR 的 CddIpc gCslR5MpuCfg 配置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1407237/processor-sdk-j784s4-cddipc-gcslr5mpucfg-configuration-for-1-gb-ddr

器件型号:PROCESSOR-SDK-J784S4

工具与软件:

您好、TI 论坛、

我已在 EVM 上成功完成了测试、示例为 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1356059/faq-tda4ah-q1-cdd-ipc-app-example-running-on-mcu1_0-communicating-with-another-r5-core。现在我们面临的问题是、在我们的电路板上、我们只有1GB DDR、而不是4GB EVM、映射的起点是地址0x80000000。 如何从 CddIpcR5Mpu.c 配置区域? 在哪里可以找到用于说明 gCslR5MpuCfg 中定义的区域的文档?

谢谢!

此致、

Calin Harangus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指向此示例、我们将在上述线程的作者中循环执行。

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="592294" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1407237/processor-sdk-j784s4-cddipc-gcslr5mpucfg-configuration-for-1-gb-ddr "]现在、问题在于我们的电路板上只有1GB DDR、而不是4GB EVM、映射地址从0x80000000

    即使更改了 DDR 大小、起始地址也不会从 0x80000000更改为其他地址。

    对于 IPC、您希望与哪些内核通信、而不希望与哪些内核通信、您可以更改保留的存储器区域。 这将是特定于定制的、如果您使用的是 FreeRTOS、则需要根据 FreeRTOS 标准执行 MPU 配置。

    此致

    Tarun Mukesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun、您好!

    我需要内核 mcu1_0和 MCU2_0的 IPC。 是的、我们使用的是 FreeRTOS。 无论如何、您在上述示例中提供的 DE 默认配置的 IPC 共享存储器地址为0xAC000000、大小为 CSL_ARM_R5_MPU_REGION_SIZE_32Mb。 这应该适合我们的1 GB。 应用仍然无法通过此配置启动。 它直接进入 Hwip_prefetch_abort_handler()。 可能我们没有正确配置 lds 文件。

    您能提示我们应该在哪里寻找吗? 还是1 GB lds 文件配置的示例?

    非常感谢!

    此致、

    Calin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calin:

    您能给我提供调用堆栈吗  ,它从那里进入 Hwip_prefetch_abort_handler()。

    我们没有任何1 GB lds 文件配置。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    以下是来自调用栈的快照:

    谢谢!

    此致、

    Calin Harangus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calin:

    感谢您分享这些信息。

    这似乎是 MPU 配置本身的一个问题并导致中止。 是否可以共享您的 MPU 配置。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tarun:

    下面是我的 CddIpcMpu.c:

    e2e.ti.com/.../CddIpcR5Mpu.c

    和以下是具有 MCU1_0和 MCU2_0配置的链接器文件:

    e2e.ti.com/.../linker_5F00_r5f_5F00_common_5F00_freertos.txt

    非常感谢!

    此致、

    Calin Harangus