This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:视觉应用 c7x 内核中看不到日志

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439009/tda4vh-q1-logs-not-visible-from-vision-apps-c7x-kernel

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们运行 C7x Vision Apps 基本演示、如下所示(J784S$ EVM 板、含 PSDK Linux+RTOS v10):
root@j784s4-evm:/opt/vision_apps /opt/vision_apps/vx_app_c7x_kernel.out --cfg app_c7x.cfg

以下是日志:

root@j784s4-evm:/opt/vision_apps# /opt/vision_apps/vx_app_c7x_kernel.out --cfg app_c7x.cfg
APP: Init ... !!!
   768.278471 s: MEM: Init ... !!!
   768.278531 s: MEM: Initialized DMA HEAP (fd=5) !!!
   768.278651 s: MEM: Init ... Done !!!
   768.278665 s: IPC: Init ... !!!
   768.304457 s: IPC: Init ... Done !!!
REMOTE_SERVICE: Init ... !!!
REMOTE_SERVICE: Init ... Done !!!
   768.311715 s: GTC Frequency = 200 MHz
APP: Init ... Done !!!
   768.311803 s:  VX_ZONE_INIT:Enabled
   768.311813 s:  VX_ZONE_ERROR:Enabled
   768.311822 s:  VX_ZONE_WARNING:Enabled
   768.312511 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:124] Added target MPU-0 
   768.312629 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:124] Added target MPU-1 
   768.312721 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:124] Added target MPU-2 
   768.312839 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxPlatformCreateTargetId:124] Added target MPU-3 
   768.312854 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxInitLocal:136] Initialization Done !!!
   768.313531 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxHostInitLocal:106] Initialization Done for HOST !!!
 Loading [/opt/vision_apps/test_data/psdkra/app_c7x/img_1.bmp] ...
 Loading [/opt/vision_apps/test_data/psdkra/app_c7x/img_2.bmp] ...
 Running graph ...
 Saving [app_c7x_out_img.bmp] ...
 Done !!!
   768.326161 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxHostDeInitLocal:120] De-Initialization Done for HOST !!!
   768.330557 s:  VX_ZONE_INIT:[tivxDeInitLocal:206] De-Initialization Done !!!
APP: Deinit ... !!!
REMOTE_SERVICE: Deinit ... !!!
REMOTE_SERVICE: Deinit ... Done !!!
   768.331482 s: IPC: Deinit ... !!!
   768.332445 s: IPC: DeInit ... Done !!!
   768.332468 s: MEM: Deinit ... !!!
   768.332486 s: DDR_SHARED_MEM: Alloc's: 8 alloc's of 692756 bytes 
   768.332495 s: DDR_SHARED_MEM: Free's : 8 free's  of 692756 bytes 
   768.332507 s: DDR_SHARED_MEM: Open's : 0 allocs  of 0 bytes 
   768.332522 s: MEM: Deinit ... Done !!!
APP: Deinit ... Done !!!
root@j784s4-evm:/opt/vision_apps# 

我们可以在 main 中看到常规 printfs、但在 c7x 中看不到。
具体而言、不从中打印任何内容
TI-PROCESSOR-SDK-RTOS-j784s4-evm-10_00_00_05/vision_apps/apps/basic_demos/app_bringup/c7x/ app_c7x_target_kernel_img_add.cpp
即使将 printf 添加到 app_c7x_target_kernel_img_add_create、它也不会在任何位置出现。

如何才能看到这些照片?

背景基本上是: 我们想要创建类似的应用、但内核位于 th R5F 主内核上、我们在开始时发现此基本演示非常相似。 您是否有一个在 R5上执行内核并输出的简单视觉应用示例?

此致、

Milena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在运行应用程序之前运行"./vision_apps_init.sh"、以查看应用程序中的远程核心日志

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikhil:

    实际上、vision_apps_init.sh 脚本在运行上述命令之前已运行。  

     我们发现我们这边的测试环境有问题。 启动后简单运行的脚本和应用程序会打印日志。

    谢谢!

    Milena