工具与软件:
您好: 专家、
背景:在关闭期间、SOC 需要保存数据并需要关闭 EMMC 电源、是否有相关接口来执行此操作?
当前思路是由 SOC 提供底层接口、上层服务调用接口来关闭 EMMC 电源;重新供电需要重启 EMMC。 这可行吗?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好: 专家、
背景:在关闭期间、SOC 需要保存数据并需要关闭 EMMC 电源、是否有相关接口来执行此操作?
当前思路是由 SOC 提供底层接口、上层服务调用接口来关闭 EMMC 电源;重新供电需要重启 EMMC。 这可行吗?
此致
您好、Shawn:
抱歉、我仍不清楚您描述的场景。 但无论如何、eMMC 器件本身不需要断电。 您可能只需在系统断电之前将缓存的数据刷写到 eMMC、即可保持数据完整性。
通常、有两种情况:突然断电或软件触发/感知断电。
在第一种情况下、软件不会有任何时间将缓存的数据刷写到 eMMC。 如果您使用 Linux、则日志文件系统在这种情况下可能会有所帮助。 如果在 eMMC 写入过程中发生系统断电、则数据会损坏。 您需要备用电池来为软件提供完成 eMMC 写入的时间。
在第二种情况下、软件有足够的时间来完成 eMMC 写入、然后触发系统断电。 在 Linux 中、使用 poweroff 命令就是其中一个示例。