This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:eMMC 断电接口

Guru**** 2541420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1437058/am62a7-emmc-power-down-interface

器件型号:AM62A7

工具与软件:

您好: 专家、

背景:在关闭期间、SOC 需要保存数据并需要关闭 EMMC 电源、是否有相关接口来执行此操作?

当前思路是由 SOC 提供底层接口、上层服务调用接口来关闭 EMMC 电源;重新供电需要重启 EMMC。 这可行吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    如果您想要保存一些数据、为什么要关闭 eMMC、我认为当您关闭电路板电源时、eMMC 会相应断电、如果您只想关闭 eMMC 电源、就不需要使用软件来控制它。

    BR、

    Biao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果电路板在向 eMMC 写入/读取数据期间突然断电、该器件是否受到数据保护或其他保护?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    您是否想应对突然断电或软件触发断电的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bin、

    例如、现在电源有一种状态可用于准备断电以避免系统异常、当进入此电源状态时、如果此电源状态在断电10秒时超时、SOC、DM 内核需要准备好进行断电(例如文件数据存储)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    抱歉、我仍不清楚您描述的场景。 但无论如何、eMMC 器件本身不需要断电。 您可能只需在系统断电之前将缓存的数据刷写到 eMMC、即可保持数据完整性。

    通常、有两种情况:突然断电或软件触发/感知断电。

    在第一种情况下、软件不会有任何时间将缓存的数据刷写到 eMMC。 如果您使用 Linux、则日志文件系统在这种情况下可能会有所帮助。 如果在 eMMC 写入过程中发生系统断电、则数据会损坏。 您需要备用电池来为软件提供完成 eMMC 写入的时间。

    在第二种情况下、软件有足够的时间来完成 eMMC 写入、然后触发系统断电。 在 Linux 中、使用 poweroff 命令就是其中一个示例。