请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3352 工具与软件:
尊敬的: TI 团队的一员
我们目前使用 AM3352操作产品、在分析电路图时、我们发现未连接 DDR_A14信号。
正在应用的 DDR2 DRAM 具有 DDR_A0...DDR_A14、
因此、DDR_A14信号未连接到 CPU 和 DRAM。
如上所述、连接中出现错误、但产品正常工作。
我想知道为什么 CPU 和 DRAM 在连接不正确时进行通信、
此外、我还想了解更多有关未来可能发生问题的信息。
我会等你的答复。
谢谢
[AM3352]

[DDR2_DRAM]