This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:DDR 地址连接查询

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438745/am3352-ddr-address-connection-inquiry

器件型号:AM3352

工具与软件:

尊敬的: TI 团队的一员

我们目前使用 AM3352操作产品、在分析电路图时、我们发现未连接 DDR_A14信号。

正在应用的 DDR2 DRAM 具有 DDR_A0...DDR_A14、
因此、DDR_A14信号未连接到 CPU 和 DRAM。

如上所述、连接中出现错误、但产品正常工作。
我想知道为什么 CPU 和 DRAM 在连接不正确时进行通信、
此外、我还想了解更多有关未来可能发生问题的信息。

我会等你的答复。
谢谢

[AM3352]



[DDR2_DRAM]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能不需要 A14、具体取决于 DDR2的大小。  请查看 DDR2数据表以查看所使用的地址信号。  例如、此2Gb x16设备仅使用一个[13:0]

    此致、

    James