请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CCSTUDIO 工具与软件:
您好!
我需要迁移到 Ubuntu 24。 由于缺少依赖项、CCS 和 CCS Theia 似乎未在 Ubuntu 24上运行。
这些 glib 依赖项(如 libpython 和其他32位依赖项)在 Ubuntu 24上不再可用、并且这些软件包似乎在任何发行版中都不再可用。
CCS 团队需要删除这些库或功能、因为这样迟早会终止 Linux 版本
有权变措施吗? 我可能会在 Docker 或 lxd 等容器上运行它、但这会导致硬件端口和调试器出现问题。
我已记录了这两项操作的屏幕截图:

和

此致、
c.