This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:Ubuntu 24和 CCS 产品

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439322/ccstudio-ubuntu-24-and-ccs-products

器件型号:CCSTUDIO

工具与软件:

您好!

我需要迁移到 Ubuntu 24。 由于缺少依赖项、CCS 和 CCS Theia 似乎未在 Ubuntu 24上运行。

这些 glib 依赖项(如 libpython 和其他32位依赖项)在 Ubuntu 24上不再可用、并且这些软件包似乎在任何发行版中都不再可用。

CCS 团队需要删除这些库或功能、因为这样迟早会终止 Linux 版本

有权变措施吗? 我可能会在 Docker 或 lxd 等容器上运行它、但这会导致硬件端口和调试器出现问题。

我已记录了这两项操作的屏幕截图:

此致、

c.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_theia_linux_host_support.html 上有一个 适用于 Ubuntu 24的部分:

    Ubuntu 24.04 LTS

    • 适用于24.04 LTS。
      • 请注意、CCS Theia 在此版本上未进行正式测试/支持。
    • 需要先安装以下依赖库:
    • 安装 CCS Theia
    • 根据需要运行前面提到的驱动程序安装脚本
    • 浏览: /ccs/theia;然后运行以下命令:
      • sudo chown root chrome-sandbox
      • sudo chmod 4755 chrome-sandbox

    我成功地手动安装了 libc6-i386、libusb 和 libitinfo5、但仍然显示以下屏幕:

    此致、

    c.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Python 是可选的。 其余两个库是错误肯定的。 我们将在即将推出的 CCS 20版本中清理相关消息、该版本将是我们官方支持 Ubuntu 24.04LTS 的第一个版本。

    谢谢

    Ki