工具与软件:
专家们、您好!
我想在以 A53内核运行的其中一个 CCS 项目中使用 FreeType C 库。 使用 CMake 编译库后会生成.lib 文件。 但是、将该文件链接到项目无法正常工作。
如果有任何帮助、将不胜感激。
此致!
Akash
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
专家们、您好!
我想在以 A53内核运行的其中一个 CCS 项目中使用 FreeType C 库。 使用 CMake 编译库后会生成.lib 文件。 但是、将该文件链接到项目无法正常工作。
如果有任何帮助、将不胜感激。
此致!
Akash
尊敬的 Tushar:
感谢您的答复。 下面是使用 Cmake 生成 FreeType 库时的输出日志。


现在、我有 freetyped.lib 文件生成位置 FreeType-2.13.3\build\Debug 目录 以下是提及包含 CCS 项目路径的屏幕截图。
在编译器中(添加.h 文件路径)

在链接器中(添加.lib 文件路径)

下面是用于变体安装的代码片段的一部分:
#include
#include FT_FreeType_H
在 main 函数内部:
TT_Engine 引擎;// FreeType 引擎的句柄
TT_Error error;//可通过变量捕获错误代码
//初始化 FreeType 引擎
错误= TT_ANDBY Init_Free (&engine);
错误= TT_ANDBY Init_Free (&engine);
如果(错误){
printf ("初始化 FreeType 引擎时出错:%ld\n"、错误);
其他{
printf ("FreeType 引擎已成功初始化。\n");
}
错误= TT_SN74( Done_Free 引擎);
如果(错误){
printf ("关闭 FreeType 引擎时出错:%ld\n"、错误);
其他{
printf ("FreeType 引擎成功关闭。\n");
}
以下是编译工程时的输出日志。

此致!
Akash
尊敬的 Tushar:
是的、建屋的过程跟我在这详细答复中所说的一样。
现在、我有了 freetyped.lib 文件生成位置 FreeType-2.13.3\build\Debug 目录 下面是包含 CCS 项目路径的屏幕截图。
按照您的建议在链接器属性中添加库名称后、会收到我上一次回复中提到的错误"无法识别文件格式"。
现在、将库名称更改为" freetype.debug.lib "在目录以及属性中,我再次收到相同的错误"文件格式未被识别"。 
另外一点:我不确定、但它是否与库的构建相关、因为 CCS 以 ARM 处理器的 A53内核为目标。 但我不知道在这种情况下、如果我们需要以不同的方式构建库、如何构建。
BR、
Akash
尊敬的 Tushar:
我尚未在命令提示符处明确选择任何编译器。 但从 CmakeCache.txt 文件来看、似乎 使用了 MSVC (Microsoft Visual Studio 2019)来 配置 编译。 在这种系统开发方面、我的知识有限。 如果您需要更多信息、请告诉我。 我已经附上了 CmakeCache.txt 文件作为您的参考
BR、
Akash
尊敬的 Akash:
感谢您分享上述 CMake 文件。 我不太熟悉 Cmake 工具。
但对我来说、好像你没有使用 GCC ARM 编译器和链接器来构建 FreeType.lib 文件。 这就是链接时会出现文件格式错误的原因。
请使用 GCC 编译器构建 FreeType.lib、您可以 使用现有 的 makefile 作为 MCU+SDK 中存在的参考来为 A53内核生成新的库。
此致、
Tushar
您可以 使用现有 makefile 作为 MCU+SDK 中的参考、以便为 A53内核生成新库。
尊敬的 Tushar:
您能否发送指向参考资料的链接? 最新版本的 FreeType lib 在不同的位置有许多.h 和.c 文件、因此在库 CCS 工程中添加.h 和.c 文件来手动编译是不切实际的。

BR、
Akash
尊敬的 Akash:
请发送指向参考文献的链接吗? [报价]请参阅 https://github.com/TexasInstruments/mcupsdk-core/blob/next/source/drivers/makefile.am64x.a53.gcc-aarch64 、查看如何在 MCU+SDK 中为 A53内核生成驱动程序库。
最新版本的 FreeType lib 在不同的位置具有大量.h 和.c 文件、因此将.h 和.c 文件添加到库 CCS 项目中来手动编译是不切实际的。如您所见、有许多*。c 和*。h 文件用于创建 drivers.lib 文件、类似的方法是、您可以通过提供必要的*。c 和*。h 文件来尝试创建 FreeType lib。 我们无法支持自定义库文件生成、您需要自行解决问题。
此致、
Tushar
[/quote]