请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS64EVM 工具与软件:
你好
我们的应用在 RTOS 上正在运行、或 R5内核端。 目前我们使用的是 SDK 9. 我想初始化 DCC 外设。 我在 SDK 中找不到"RTOS"等效示例、因此我使用了"nortos"版本的 API。 我在使用此 SDL 前缀的 API 时遇到了一些应用程序问题-我们的应用程序冻结、即使 SDL API 没有错误返回也是如此。 那么、我的问题是、在 RTOS 应用程序上使用该 API 是否存在一些限制? 如果是、是否有任何用于裸机编程的辅助宏? 我在使用该 SDK 文档时非常困惑。 您能否粘贴适当的链接?
BR、
雅库布