This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS64EVM:适用于 R5内核且在 RTOS 上运行的 SDL API?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1437729/tmds64evm-sdl-api-for-r5-core-running-on-rtos

器件型号:TMDS64EVM

工具与软件:

你好

我们的应用在 RTOS 上正在运行、或 R5内核端。 目前我们使用的是 SDK 9. 我想初始化 DCC 外设。 我在 SDK 中找不到"RTOS"等效示例、因此我使用了"nortos"版本的 API。 我在使用此 SDL 前缀的 API 时遇到了一些应用程序问题-我们的应用程序冻结、即使 SDL API 没有错误返回也是如此。 那么、我的问题是、在 RTOS 应用程序上使用该 API 是否存在一些限制? 如果是、是否有任何用于裸机编程的辅助宏? 我在使用该 SDK 文档时非常困惑。 您能否粘贴适当的链接?

BR、

雅库布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jakub、

    您的系统中是否使用 FreeRTOS? 您能否提供有关您的申请冻结位置的更多详细信息?   在 RTOS 中使用 SDL API 没有限制。  应该是可能的。

    此致、

    Nihar Potturu.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nihar:

    很高兴看到 SDL 同样在 RTOS 系统上工作。 我使用的是 FreeRTOS 系统。 我注意到我有配置错误的 DCC 初始化结构。 现在我尝试通过 k3conf 工具动态更改时钟频率以触发错误中断来测试此解决方案。 但我在本 主题中介绍了一些问题

    BR、

    雅库布