This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM69:SPI 规范:最小/最大频率、使用的协议

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM69, AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440245/sk-am69-spi-specs-min-max-frequency-protocol-in-used

器件型号:SK-AM69
主题中讨论的其他器件: AM69

工具与软件:

您好、TI 社区。

我目前正在处理一个需要 SPI 读取/写入的项目。
在此设计中、SK-AM69将用作 SPI 主设备、并连接到 FPGA。

我有关于 AM69上 SPI 接口的一些问题

1. SPI 的最小/最大频率是多少?
我在 TRM 上找到该表。
这是否意味着 SPI 时钟可以从0.568MHz 下降到50MHz?

2.它使用哪种协议?

使用的是 Motorola 还是 TI?
我发现它们之间存在一些差异。
根据我的经验、当我尝试在设计中使用 SPI 时、我从未考虑使用哪种协议。 (它们是否兼容?)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 SPI 时钟频率范围、请参阅数据表。 另请参阅 TRM 中的"MCSPI 协议和数据格式"一节、了解有关协议灵活性的更多详细信息。 我不熟悉 Motorola 协议。