请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SK-AM69 主题中讨论的其他器件: AM69
工具与软件:
您好、TI 社区。
我目前正在处理一个需要 SPI 读取/写入的项目。
在此设计中、SK-AM69将用作 SPI 主设备、并连接到 FPGA。
我有关于 AM69上 SPI 接口的一些问题
1. SPI 的最小/最大频率是多少?
我在 TRM 上找到该表。
这是否意味着 SPI 时钟可以从0.568MHz 下降到50MHz?

2.它使用哪种协议?
使用的是 Motorola 还是 TI?
我发现它们之间存在一些差异。
根据我的经验、当我尝试在设计中使用 SPI 时、我从未考虑使用哪种协议。 (它们是否兼容?)
谢谢。