请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRA829J-Q1 主题中讨论的其他器件:DRA829
工具与软件:
大家好!:
我们已经测量了 OSPI 闪存的 CLK 信号、发现其压摆率仅为0.3V/ns、不符合 OSPI 闪存数据表中指定的0.6V/ns 要求。 CLK 信号由 DRA829的引脚 E20输出。 能否提供解决此问题的任何方法? 谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好!:
我们已经测量了 OSPI 闪存的 CLK 信号、发现其压摆率仅为0.3V/ns、不符合 OSPI 闪存数据表中指定的0.6V/ns 要求。 CLK 信号由 DRA829的引脚 E20输出。 能否提供解决此问题的任何方法? 谢谢你
您能否提供时钟边沿的示波器捕获?
您可以增加 OSPI 引脚的驱动强度、如 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1200155/faq-tda4vm-q1-tda4-drive-strength-controls 中所述