This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829J-Q1:OSPI CLK 信号压摆率

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440313/dra829j-q1-ospi-clk-signal-slew-rate

器件型号:DRA829J-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA829

工具与软件:

大家好!:

我们已经测量了 OSPI 闪存的 CLK 信号、发现其压摆率仅为0.3V/ns、不符合 OSPI 闪存数据表中指定的0.6V/ns 要求。 CLK 信号由 DRA829的引脚 E20输出。 能否提供解决此问题的任何方法? 谢谢你