This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:GD9Ax2GxF3A 闪存是否与 AM623引导兼容?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1428717/am623-is-gd9ax2gxf3a-flash-compatible-with-am623-boot

器件型号:AM623

工具与软件:

你(们)好

我们来看看闪存 GD9Ax2GxF3A、它是8位闪存、但在引脚定义和编号上与 QSPI 不同。

您能否帮助评估 AM623 soc 的兼容性?

e2e.ti.com/.../DS_2D00_00550_2D00_GD9Ax2GxF3A_2D00_Rev1.1.pdf

此致

Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zekun、

    您能否让客户咨询闪存器件供应商、以了解闪存是否与之相兼容
    JEDEC xSPI 标准 JESD251和 JESD216D。

    如果是这种情况、那么最好继续使用闪存、因为我们的 OSPI 闪存诊断工具可以快速找到闪存配置值(该工具目前仅适用于 NOR 闪存器件)。

    期待您的答复。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vaibhav

    客户正在查找 NAND 闪存。 它们会放弃 NOR 闪存并将从 EMMC 引导。 该情况是否与 NOR 闪存不同?

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zekun、

    客户可以继续使用 NOD 闪存而不是 NOR 闪存。 一些受支持的闪存器件可在以下位置找到:

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am62ax_10_00_00_14\source\board\.meta\flash\serialFlash

    除此之外、我们过去支持的一些其他闪存器件包括:

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Vaidhav。

    只需一个问题、对于 nand 闪存选择、只要 JEDEC xSPI 标准 JESD251和 JESD216D 兼容、闪存就可以与 SOC 配对使用、对吗?

    我在数据表中检查了 OSPI NAND 是否符合此要求:

    但我不确定这是你提到的情况。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zekun、

    您能提及数据表中提及的 OSPI NAND 闪存器件吗?

    JEDEC xSPI 标准 JESD251和 JESD216D 兼容

    因此、如果这些标准符合闪存要求、那么 xSPI 模式符合 另见 可能的(与 OSPI/QSPI 等一起)、否则可以进行正常的 OSPI 操作、闪存仍将兼容。

    此致、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vaibhav

    我是参考 w35n02jwtbic 数据表。

    此致

    Zekun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zekun、

    感谢您的耐心。

    我参考 w35n02jwtbic 数据表。

    感谢您确认这一点。

    因此、如果这些标准符合闪存标准、则使用 xSPI 模式 另见 可能的(以及 OSPI/QSPI 等)、否则可以使用正常的 OSPI 操作执行操作、并且闪存仍将兼容。[/QUOT]

    希望我的发言足够清楚、以便您继续前进。

    此致、

    Vaibhav