This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:TDA4VM RTOS 0806:Serdes0适用于 XFI

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440197/tda4vm-tda4vm-rtos-0806-serdes0-for-xfi

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

您好!   

我们的解决方案是:
SGMII1:serdes0.lane0 10G (XFI)或5G (XFI)
SGMII2:serdes0.lane1 1G
如果 SGMII1 10G 运行正常、我们可以关断 Sgmii2

有演示或补丁吗?

谢谢

东张

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我们的解决方案是:
    SGMII1:serdes0.lane0 10G (XFI)或5G (XFI)
    SGMII2:serdes0.lane1 1G

    如以上配置所述 、串行器/解串器0上的 XFI (端口1)、SGMII (端口2)无法在 TDA4VM 上实现、因为这需要不同的时钟用于 XFI (156.25MHz)和 SGMII (100MHz)。 但是、串行器/解串器只能采用一个时钟输入。

    您只能单独使用 XFI 或 SGMII。

    如果 SGMII1 10G 正常工作、我们可以关闭 SGMmii2

    如果不需要 SGMII2、如上所述、您可以使用 XFI 中的端口1。

    [quote userid="564217" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440197/tda4vm-tda4vm-rtos-0806-serdes0-for-xfi 是否有演示或补丁?

    RTOS SDK 中没有适用于 XFI 的演示或补丁。

    需要将现有的串行器/解串器配置更新为 XFI、将时钟更新为156.25MHz。

    此致、
    Sudheer