请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
您好!
我们的解决方案是:
SGMII1:serdes0.lane0 10G (XFI)或5G (XFI)
SGMII2:serdes0.lane1 1G
如果 SGMII1 10G 运行正常、我们可以关断 Sgmii2

有演示或补丁吗?
谢谢
东张
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
Unknown 说:我们的解决方案是:
SGMII1:serdes0.lane0 10G (XFI)或5G (XFI)
SGMII2:serdes0.lane1 1G
如以上配置所述 、串行器/解串器0上的 XFI (端口1)、SGMII (端口2)无法在 TDA4VM 上实现、因为这需要不同的时钟用于 XFI (156.25MHz)和 SGMII (100MHz)。 但是、串行器/解串器只能采用一个时钟输入。
您只能单独使用 XFI 或 SGMII。
如果 SGMII1 10G 正常工作、我们可以关闭 SGMmii2
如果不需要 SGMII2、如上所述、您可以使用 XFI 中的端口1。
[quote userid="564217" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440197/tda4vm-tda4vm-rtos-0806-serdes0-for-xfi 是否有演示或补丁?RTOS SDK 中没有适用于 XFI 的演示或补丁。
需要将现有的串行器/解串器配置更新为 XFI、将时钟更新为156.25MHz。
此致、
Sudheer