This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:Linux 和 mcu1_0 IPC 问题

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439016/tda4vm-linux-and-mcu1_0-ipc-problem

器件型号:TDA4VM

工具与软件:

SDK 版本0806

电路板:tda4vm_evm 
您好、TI 专家!
我们目前遇到了一个问题。 我们希望基于适用于 Linux 的 MSMC 和 MCU1_0 IPC 的 IPC 通信(我们不想使用 DDR)。 

我们希望 TI 专家可以提供一些演示支持。
(如何在运行 Linux 的 mcu1_0上配置和使用 MSMC) 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、有任何更新在这里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)确保您未在任何其他可能会产生冲突的应用中使用 MSMC、通常 TIDL 应用使用 MSMC。

    2) 2)您可以在 MCU1_0应用程序和 Linux 的 DTS 文件中修改公用共享位置。您将拥有必须使用的共享池  

    board-support/linux-5.10.120+gitAUTOINC+95b90aa828-g95b90aa828/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-som-p0.dtsi。

    此致

    Tarun Mukesh

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以给我演示一下配置板 support/linux-5.10.120+gitAUTOINC+95b90aa828-g95b90aa828/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-j721e-som-p0.dtsi 吗?

    谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前、我们没有任何现有的演示、即保留作为 MSMC (而不是 DDR)共享。 请在 Linux SDK 中查看上述文件、并像对 DDR 那样进行修改。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢