请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VM 工具与软件:
SDK 版本0806
电路板:tda4vm_evm
您好、TI 专家!
我们目前遇到了一个问题。 我们希望基于适用于 Linux 的 MSMC 和 MCU1_0 IPC 的 IPC 通信(我们不想使用 DDR)。
我们希望 TI 专家可以提供一些演示支持。
(如何在运行 Linux 的 mcu1_0上配置和使用 MSMC)
谢谢
周