This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:将 EdgeAI 应用的结果发送到 MCU 域/安全岛 R5F 内核。

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1430509/tda4ve-q1-send-results-of-the-edgeai-applications-to-mcu-domain-safety-island-r5f-cores

器件型号:TDA4VE-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

是否可以配置在 C7内核上运行的 EdgeAI 应用程序将结果直接发送到 MCU 域(安全岛) R5F 内核?

例如、如果分类算法在 C7内核上运行、则检测到的物体的信息是否可以直接发送到 R5F 内核?

谢谢!

此致、

Marinus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marinus:

    您能否提供有关您的应用的更多详细信息? 是否要绕过臂? 请提供更多详细信息。  

    谢谢。此致

    文立

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李文强

    这里没有更多细节、只是快速运行示例流水线、无需深入探讨 DSP/edgeAI 固件的设置。 也许我稍微修改一下这个问题:

    1.) 视觉硬件单元(即 VPAC)通过存储器到存储器(由 A72设置)向 DSP 馈送图像、对吗?

    2.) C7 DSP 和 R5F 内核(即 MCU 域中的内核)之间是否可以使用直接 IPC? 所说的"旁路臂"是指绕过 A72内核、我假设(R5F 也是 ARM)?

    3.) 如何将其集成到 DSP 上运行的 edgeAI 应用中?

    通过 A72内核路由结果可能会引入更大、更不确定的延迟。 这并不意味着结果也可以与 A72共享。

    此致

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,深入一点,至少给了我1+2的答案:

    1) 1)是的、也可以设置为 R5F 的存储器到存储器流水线(CMP https://www.ti.com/lit/an/sprad48/sprad48.pdfhttps://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1256312/faq-tda4vm-openvx-host-on-r5f-and-node-target-on-a72-linux)

    2)应该也是可行的、正如我在 SDK 示例中看到的那样。

    3)尚待调查

    此致

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否为 IPC 和 VISION 应用程序提出单独的 E2E、让我们为边缘 AI 保留此内容?

    此致

    Tarun Mukesh