This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM320C6713B-L2缓存错误:持续通电1年或更长时间后出现 EP 缓存错误

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1438654/sm320c6713b-ep-l2-cache-errors-after-1-year-or-more-of-continuously-being-energized

器件型号:SM320C6713B-SM320C6713B EP

工具与软件:

 大家好、我们在印刷线路组件(PWA)上使用的是 SM320C6713BGDPA20EP。

我知道器件已经停产、但我需要您的帮助来调查器件存在的问题。

 该器件在实验室和预量产测试中运行良好。

DSP 启动时的程序代码从闪存中读取并存储在 L2缓存中。

然后、DSP 从 L2缓存运行。

设备在 L2高速缓存上运行后台自检(BGST)、通过对 L2高速缓存进行校验和来验证没有任何内容损坏。

BGST 每隔几分钟完成一次。

 PWA 持续运行一年或更长时间后、多个 PWA 上偶尔会报告 L2缓存出现故障。

环境和数据没有改变。

现在每一两个月都报告一次失败。

 您能否检查该部件或系列部件是否存在 L2缓存的任何已知问题。

可能存在有关此问题或某些其他 L2高速缓存问题的勘误表。

DSP 能否持续运行数年、然后出现问题?

 感谢您的帮助。   谢谢、 Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony

    未找到与任何高速缓存问题相关的任何勘误表。

    是只有一个器件有问题吗?   

    器件是否已因静电或电气事件而损坏?  

    我已经联系了我们的质量工程师、看看他是否有任何见解。

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul

    多个器件上都会发生这种情况。 我知道至少有8个。 它可以更多,但部署船舶的数据不直接发送给我。 这些器件在多艘船舶上、多艘船舶发现了问题。 复位会清除错误。 但几个月后它会恢复。

    -托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony

    感谢提供额外的数据点。 我会跟质量工程师跟进。

    -保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul

    谢谢! 希望他可以提供一些信息。

    -托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    关于您对 L2缓存的任何已知问题的疑问->不存在我们所知的系统 L2问题。  关于"CAN DSP 可以连续运行数年、然后出现问题"->如果器件暴露在数据表之外的最大电压或最大温度运行条件下、则器件参数灵敏度可能会发挥作用。  然而、考虑到您提供的额外一组信息、即复位功能在额外几个月内清除错误、BTI/CHC 漂移(晶体管老化)似乎不会是导致、因为那时预期会是始终如一的故障错误情况。  由环境诱导的 α 粒子或辐射似乎不可能、因为这不是高海拔或空间、并且您提到的环境未发生变化。

    BGST 是否提供了有关这是否是一个通用地址、如果在发生错误的不同时间内在同一器件上出现错误、则该地址会出现错误的任何其他信息?

    -詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您提供的信息。 我会询问我们的客户是否有该错误的地址位置。

    可能需要一两天的时间才能获得信息。 我将在获取该线程时更新该线程。

    -托尼