工具与软件:
大家好、我们在印刷线路组件(PWA)上使用的是 SM320C6713BGDPA20EP。
我知道器件已经停产、但我需要您的帮助来调查器件存在的问题。
该器件在实验室和预量产测试中运行良好。
DSP 启动时的程序代码从闪存中读取并存储在 L2缓存中。
然后、DSP 从 L2缓存运行。
设备在 L2高速缓存上运行后台自检(BGST)、通过对 L2高速缓存进行校验和来验证没有任何内容损坏。
BGST 每隔几分钟完成一次。
PWA 持续运行一年或更长时间后、多个 PWA 上偶尔会报告 L2缓存出现故障。
环境和数据没有改变。
现在每一两个月都报告一次失败。
您能否检查该部件或系列部件是否存在 L2缓存的任何已知问题。
可能存在有关此问题或某些其他 L2高速缓存问题的勘误表。
DSP 能否持续运行数年、然后出现问题?
感谢您的帮助。 谢谢、 Tony