This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:/AM69 TI 8核 A-72 ARM 器件的可用性

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VH-Q1, AM69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439309/tda4vh-q1-am69-availability-of-ti-8-core-a-72-arm-parts

器件型号:TDA4VH-Q1
主题中讨论的其他器件: AM69

工具与软件:

您好!

我们想立即使用 TI 的新型8核 A-72器件之一和 TSN 开关开始设计。 很遗憾、这些器件没有任何可用性、也没有关于何时计划批量供货的指示。

我们没有公司网站、因此我们无法通过您的表单申请样片。

感谢您的观看、

Antonio Steiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到可以从 TI.com 订购的 TDA4VH-Q1 (量产样片) SoC 的现货库存很少。
    www.ti.com/.../TDA4VH-Q1



    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudheer:

    对我们来说、它看起来不是这样。 也许我们需要执行一些帐户注册步骤才能查看此信息和订购?

    Octopart 也不显示库存。 或者我们是否应该开始申请工程样片?

    AM69可用性时间表上是否有任何信息?

    感谢您的观看、

    Antonio Steiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对我们来说、它看上去不是这样。 也许我们需要执行一些帐户注册步骤才能查看此信息和订单?

    这些 将 保留用于 TI 内部使用或销售团队以履行客户承诺。
    因此、显示的是 TI 帐户中仅存储的库存。  

    AM69可用性时间表上是否有任何信息?

    我已在该申请中向我们的 SoC 团队成员申请。 如果有任何更新、他将分享。

    此外、您还可以订阅到货通知、到货后您将收到 TI 的更新。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AM69现已实现大规模生产。  

    此致、

    Kyle