请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA4VH-Q1 主题中讨论的其他器件: AM69
工具与软件:
您好!
我们想立即使用 TI 的新型8核 A-72器件之一和 TSN 开关开始设计。 很遗憾、这些器件没有任何可用性、也没有关于何时计划批量供货的指示。
我们没有公司网站、因此我们无法通过您的表单申请样片。
感谢您的观看、
Antonio Steiger
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我看到可以从 TI.com 订购的 TDA4VH-Q1 (量产样片) SoC 的现货库存很少。
www.ti.com/.../TDA4VH-Q1
此致、
Sudheer
您好!
对我们来说、它看上去不是这样。 也许我们需要执行一些帐户注册步骤才能查看此信息和订单?
这些 将 保留用于 TI 内部使用或销售团队以履行客户承诺。
因此、显示的是 TI 帐户中仅存储的库存。
AM69可用性时间表上是否有任何信息?
我已在该申请中向我们的 SoC 团队成员申请。 如果有任何更新、他将分享。
此外、您还可以订阅到货通知、到货后您将收到 TI 的更新。
此致、
Sudheer