This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:如何使用 AM335x CPU 的 GPMC 使用 DMA 来读取和写入 FPGA 的 FIFO

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440787/am3358-how-to-use-the-gpmc-of-the-am335x-cpu-uses-dma-to-read-and-write-the-fifo-of-the-fpga

器件型号:AM3358

工具与软件:

E2E 上提供了一篇参考文章、但还不够明确、并且没有实现。 是否有类似的实现方法可供参考? 参考文章如下:

e2echina.ti.com/.../am335x-cpu-gpmc-dma-fpga-fifo

顺便说一下、 我不记得我们使用的是哪个版本的 SDK。 内核版本是4.1.6。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DMA 驱动程序在内核 DMAEngine 框架下执行。 其他内核驱动程序使用 DMAEngine API 来请求和使用 DMA 通道来移动数据。 内核文档介绍了如何使用 DMAEngine API。 您还可以参考其他内核驱动程序以了解如何使用 DMAEngine API。

    [报价用户 id="574440" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440787/am3358-how-to-use-the-gpmc-of-the-am335x-cpu-uses-dma-to-read-and-write-the-fifo-of-the-fpga "]

    参考文章如下:

    e2echina.ti.com/.../am335x-cpu-gpmc-dma-fpga-fifo

    [报价]

    我浏览了这篇 e2e 文章、它似乎是一个合适的解决方案。