This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64逻辑电平与 ADS131A0x 不兼容

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04EVM, ADS131A04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1439341/am6442-am64-logic-level-not-compatible-with-ads131a0x

器件型号:AM6442
主题中讨论的其他器件:ADS131A04、ADS131A04EVM

工具与软件:

您好!

我想以1.8V 的逻辑电平将 SPI 中的 ADC 基准 ADS131A0x 连接到 AM64。

通过比较元件数据表、我发现逻辑电平不兼容、而这两个元件与1.8V 数字电源兼容。

数据表 AM64:

ADS131A0x 数据表

如果使用 ADS131A0x 驱动器:

   高水平条件:

ADS131AX V459Va (min)    > AM64 Vi261V (min)=> 1、44 > 1、17 =>正常没有问题(逻辑高裕度0、27V)

   低水平条件:

ADS131AX (max)< AM54 (max)。 => 0、36 < 0、63 =>正常没有问题(逻辑 低裕度 0、27 V)

如果使用 AM64驱动器:

   高水平条件:

AM64 V4.12.7Ax >(min) Vi261AX (min)=> 1、35 > 1、44 => NOK 不兼容 (逻辑高裕度 -009 V)

   低 水平条件:

AM4.64 (max)< ADS131AX (max)==>0、45 < 0、36 =>  nOK 不兼容 (逻辑 低 裕度 0、27V )

这2个组件是由 TI 设计的、我想知道即使逻辑电平不兼容、它们是否可以一起使用?

谢谢!

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Thomas

    感谢您的提问。

    AM64x VOH 电平基于驱动3mA 负载的输出。  

    ADS131Ax 器件将输入驱动为高电平所需的电流很可能明显小于3mA。  

     如果您想确定信号将在所有条件下驱动至有效逻辑状态、则可以在显示结果电压电平的仿真中使用每个器件的 IBIS 模型。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Thomas

    请参阅我从 ADC 团队收到的输入:

    客户似乎正在尝试使用1.8V 电源作为 ADS131A04的 IOVDD。 您计算出的是两个器件的最坏情况、但 ADS131A04数据表中指定了0.8IOVDD 和0.2IOVDD 限值。 我建议客户测试 EVM、ADS131A04EVM 上的接头可以使用 Fly Wire 轻松连接到 AM64板。  另一种解决方案 是在两个器件之间使用合适的总线驱动器或收发器。

    此致、

    Sreenivasa