This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM623:AM623定制电路板-主要作者阐述

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441671/am623-am623-custom-board---key-writer-clarification

器件型号:AM623

工具与软件:

您好!

我计划在定制 AM623x 板上使用 OTP 密钥编写器。


如果我在定制电路板上使用 OTP 密钥编写器、则需要修改密钥编写器工具中的"keywriter_setVpp"函数、因此我计划使用 GPIO 器件引脚编号:Y25、器件引脚名称- VOUT0-DATA4  对于此序列、  

问题1。 此引脚是否可用于 vpp 序列?如果答案为否、则可使用哪些引脚?

此致、

-RJ   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ:

    感谢您的提问。

    您应该能够使用可配置为 IO 的任何 SOC 引脚。

    请注意、需要下拉 VPP_EN 以禁用 LDO。

    LDO 应仅在 eFuse 编程期间启用。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速重播!

    此致、

    -RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ<  

    感谢您的注释/

    此致、

    Sreenivasa