请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM623 工具与软件:
您好!
我计划在定制 AM623x 板上使用 OTP 密钥编写器。
如果我在定制电路板上使用 OTP 密钥编写器、则需要修改密钥编写器工具中的"keywriter_setVpp"函数、因此我计划使用 GPIO 器件引脚编号:Y25、器件引脚名称- VOUT0-DATA4 对于此序列、
问题1。 此引脚是否可用于 vpp 序列?如果答案为否、则可使用哪些引脚?
此致、
-RJ