工具与软件:
尊敬的支持部门:
我需要在我的 SK-AM62A-LP 上使用 Gstreamer 对来自摄像头的 H.264实时 HD 视频(1080p/720p)进行编码。 是否有一个高清摄像机你可以推荐给我使用这个 LP?
此外、我还需要支持 H.264 4K 视频编码和流。 您能建议最好建议使用哪种 EVM 和摄像头来支持此功能以进行客户演示吗?
谢谢!
TIM
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
尊敬的支持部门:
我需要在我的 SK-AM62A-LP 上使用 Gstreamer 对来自摄像头的 H.264实时 HD 视频(1080p/720p)进行编码。 是否有一个高清摄像机你可以推荐给我使用这个 LP?
此外、我还需要支持 H.264 4K 视频编码和流。 您能建议最好建议使用哪种 EVM 和摄像头来支持此功能以进行客户演示吗?
谢谢!
TIM
根据我的理解、SK-AM62A-LP 只能支持1080p
您是指显示限制吗? CSI 摄像头输入不存在此类限制。 对于显示应用、您可以将分辨率从4K 降至1080p。
我认为 IMX219应足以满足您的用途。 您可以从此处购买: https://www.raspberrypi.com/products/camera-module-v2/、或者 从亚马逊购买。 两者都应该能够使用 SK-AM62A-LP 即插即用。
此致、
建中
建中:
感谢您的答复和建议。 从看所有不同的 IMX219摄像头板在互联网上可用,有很多,有所有不同的输出格式引用,不清楚我需要什么板. 感谢您的讲解。 我将根据您的建议使用 IMX219摄像头板。
至于4K 支持、 我认为 SK-AM62A-LP 仅支持高达1080p 的分辨率、我需要再次推荐一款支持4K 监视器且具有 H.264硬件加速器的 EVM、可以支持通过4K 摄像机进行编码以及解码和显示4K 视频。 我们是否有这样的 EVM?
谢谢!
TIM