This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62A-LP:H.264编码实时摄像机

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62A-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440635/sk-am62a-lp-h-264-encoding-real-time-camera

器件型号:SK-AM62A-LP

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我需要在我的 SK-AM62A-LP 上使用 Gstreamer 对来自摄像头的 H.264实时 HD 视频(1080p/720p)进行编码。   是否有一个高清摄像机你可以推荐给我使用这个 LP?

此外、我还需要支持 H.264 4K 视频编码和流。  您能建议最好建议使用哪种 EVM 和摄像头来支持此功能以进行客户演示吗?

谢谢!
TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    对于高清视频、您可以使用 SDK 支持的 IMX219或 IMX390。 它们可以30fps 运行。

    对于4K 摄像头、IMX219可在3280x2464和15fps 下运行。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建中:

    感谢您的明确建议。  按照我的理解、SK-AM62A-LP 只能支持1080p。  对于4K、假设我为摄像头使用 IMX219等器件、那么建议使用哪种 EVM 来执行4K 视频的视频捕获/编码以及解码/显示?

    谢谢!
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建中:

    我一直在看亚马逊和谷歌网站和太多的选择和排列。  我不想买不起作用的东西,浪费了大量的时间和金钱。  对于优秀的2K 和4K 摄像头、是否有任何已知量度且通过 SK-AM62A-LP 支持 OOB 的器件型号(只需直接插入而无需适配器或修改) 、包括 您推荐用于这些摄像头的任何4K EVM?   我感谢您提供的任何细节。

    谢谢!
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的理解、SK-AM62A-LP 只能支持1080p

    您是指显示限制吗? CSI 摄像头输入不存在此类限制。 对于显示应用、您可以将分辨率从4K 降至1080p。

    我认为 IMX219应足以满足您的用途。 您可以从此处购买: https://www.raspberrypi.com/products/camera-module-v2/、或者 从亚马逊购买。  两者都应该能够使用 SK-AM62A-LP 即插即用。  

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建中:

    感谢您的答复和建议。  从看所有不同的 IMX219摄像头板在互联网上可用,有很多,有所有不同的输出格式引用,不清楚我需要什么板.  感谢您的讲解。  我将根据您的建议使用 IMX219摄像头板。

    至于4K 支持、 我认为 SK-AM62A-LP 仅支持高达1080p 的分辨率、我需要再次推荐一款支持4K 监视器且具有 H.264硬件加速器的 EVM、可以支持通过4K 摄像机进行编码以及解码和显示4K 视频。  我们是否有这样的 EVM?

    谢谢!
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    AM62x 系列没有任何支持4K 显示的 EVM。 请使用 Jacinto 部件为此打开一个新主题。

    此致、

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建中:

    没问题-感谢您的所有帮助和建议。

    TIM