This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:使用 USB RNDIS 驱动程序

Guru**** 1956055 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1440881/am625-use-usb-rndis-driver

器件型号:AM625
主题中讨论的其他器件:SK-AM62

工具与软件:

你(们)好

使用 RNDIS 驱动程序时、基于 SDK8.6的内核5.10出现以下错误。 我的设备树配置有 USB 从设备、这种现象不会通过 USB 集线器发生。 计算机使用 Acer 公司提供的 RNDIS 驱动程序。 如何解决该问题。 是否有适用于 win10的 TI‘s RNDIS 驱动程序?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    内核日志显示了 RNDIS 小工具驱动程序中的错误、此错误与 TI 平台无关。 它不在此论坛的支持范围内。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Environment:SK-AM62、sdk08.6 default-image、typec-DRP

    当我的 Windows 连接后、Acer 驱动程序可以识别 RNDIS 驱动程序、但打开网络适配器后、Windows 将重新启动、出现蓝屏或冻结、并且 Linux 主板将显示以下提示。

    我看到论坛提供 AM335x 和 am4xx 的 RNDIS 启动、但是我不知道 AM62的 RNDIS 驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    虽然是 TI 发布的 SDK、但内核是一个开源项目、其中的大多数代码(包括此 RNDIS 小工具驱动程序)并非特定于 TI 平台、我们不支持。  

    连接 Windows 后、Acer 驱动程序可识别 RNDIS 驱动程序

    您的 Windows 连接到了什么? 不是 SK-AM62板用户0端口?

    r、但在开启网络适配器之后

    此网络适配器是什么? 您应将 SK-AM62 usb0端口直接连接到 Windows 计算机的 USB 端口。 中间没有什么东西。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我使用 SK-EVM 的 usb0直接连接到 Windows、网络适配器是 Windows 中的网卡管理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。

    同样、这超出了此论坛的支持范围。 请咨询内核开源社区。

    您可能还需要使用最新的 AM62x SDK 10.0进行测试、以查看内核 v6.6是否仍然存在问题。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。