This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你(们)好
使用 RNDIS 驱动程序时、基于 SDK8.6的内核5.10出现以下错误。 我的设备树配置有 USB 从设备、这种现象不会通过 USB 集线器发生。 计算机使用 Acer 公司提供的 RNDIS 驱动程序。 如何解决该问题。 是否有适用于 win10的 TI‘s RNDIS 驱动程序?
谢谢
你(们)好
Environment:SK-AM62、sdk08.6 default-image、typec-DRP
当我的 Windows 连接后、Acer 驱动程序可以识别 RNDIS 驱动程序、但打开网络适配器后、Windows 将重新启动、出现蓝屏或冻结、并且 Linux 主板将显示以下提示。
我看到论坛提供 AM335x 和 am4xx 的 RNDIS 启动、但是我不知道 AM62的 RNDIS 驱动器。
您好!
虽然是 TI 发布的 SDK、但内核是一个开源项目、其中的大多数代码(包括此 RNDIS 小工具驱动程序)并非特定于 TI 平台、我们不支持。
连接 Windows 后、Acer 驱动程序可识别 RNDIS 驱动程序
您的 Windows 连接到了什么? 不是 SK-AM62板用户0端口?
r、但在开启网络适配器之后
此网络适配器是什么? 您应将 SK-AM62 usb0端口直接连接到 Windows 计算机的 USB 端口。 中间没有什么东西。