This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:TDA4VH:MCU CSPW2G 主 CSPW2G Mac2Mac

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441426/tda4vh-q1-tda4vh-mcu-cspw2g-main-cspw2g-mac2mac

器件型号:TDA4VH-Q1

工具与软件:

您好!  

我们的解决方案是:   
    CSPW2G MCU ------- 主 CSPW2G (Mac2Mac)

是否可以在不添加 PHY 的情况下使用此方法?

谢谢

dongzhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="564217" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1441426/tda4vh-q1-tda4vh-mcu-cspw2g-main-cspw2g-mac2mac 是否可以在不添加 PHY 的情况下使用此方法?

    是的、这是可能的。 您需要为 MAC2MAC 连接每个的 CPSW 引脚。
    但是、不会将任何数据传输到外部网络。 您可以通过在不同内核中运行 MCU CPSW2G 和主 CPSW2G 应用、将其用于内部内核通信。

    我可以知道 MAC2MAC 连接中有2个 CPSW2G 实例的用例是什么吗?

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我们使用 MCU 的独立模式(无需 ASIL)、
    由于 IPC 无法使用 DDR、因此需要外部数据通信

    dongzhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用 MCU 的独立模式(无需 ASIL)、
    由于 IPC 不能使用 DDR、因此需要外部数据通信[/QUOT]

    好的、明白了。 与我在上面提到的用法相同。

    此致、
    Sudheer